{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
What are the power losses for ATV regen ATVRU75N4, RD15N4 ?
The power losses are :
- 12W in standby mode for both reference
- 346W at the continuous nominal power for the reference ATVRU75N4
- 381W at the continuous nominal power for the reference ATVRD15N4

To determine the losses according to the braking cycle, the curve is linear (0 power = 12W and 100% of power = 346W or 381W)

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: