{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
ATV600/ATV900: LCR format - формат тока двигателя
Значение тока в регистре LCR в ПЧ ATV600/ATV900 форматируется следующим образом:

1. Для типоразмера в диапазоне мощностей  <=D15(15KW,20Hp) - точность равна 0.01A
2. Для типоразмера в диапазоне  мощностей  >=D18(18.5KW,25Hp) & <=C16(160KW,250Hp) - точность равна 0.1A
3. Для типоразмера в диапазоне  мощностей > 160 kW - точность равна 1A.

Также Вы можете прочитать регистр INRC и по его значению определить точность значения тока LCR:
INRCNCR current scaling16#2649 = 9801

формат INRC:
CINR20[None] (0001)
30[None] (001)
40[None] (01)
50[None] (1)
60[None] (10)


Пример:
чтение регистра INRC (2649h) из ПЧ ATV930U07M3:
ответ от ПЧ: значение 1Eh = 10#30, что соответствует точности 0.01 А.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: