{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Пошук серед найпопулярніших питань
ATV320: опрос значения сигнала на аналоговом входе AI1 по Modbus - формат значений
Опрос аналогового входа AI1 ПЧ ATV320 возможно осуществлять по следующим адресам:
КодЗначениеАдресДоступФорматРазмерностьДиапазон
SAI1AI1 physical value without filterФизическое значение, без фильтра16#14AB = 5291RINT (Signed16)0.001 V-32.767 V ... 32.767 V
AI1IAI1 input physical image (MAX = 8192)Стандартизованное значение, без фильтра16#1466 = 5222RINT (Signed16)1 -32767  ... 32767
AI1CPhysical value AI1Физическое значение, с  фильтрацией16#147A = 5242RINT (Signed16)0.001 V-32.767 V ... 32.767 V
AI1RAnalog input 1 standardized valueСтандартизованное значение, с  фильтрацией16#1470 = 5232RINT (Signed16)1 -32767  ... 32767

AI1C = физическое значение тока на входе, единица измерения: 1мкА.
AI1R = стандартизованное значение, максимальное значение тока на входе соответствует 8192.


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: