{}

Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Пошук серед найпопулярніших питань

Подскажите тип кабельного ввода под сальник у кнопочных постов XAPM/XAPJ/XAPH/XAPG

XAPM / XAPJ / XAPH / XAPG оснащены стандартными выбивными отверстиями типа "PG"
Эти же посты существуют с кабельными вводами ISO M20, тогда на конце артикула добавляется "H29"
Для кабельного ввода PG16 предусмотрены коробки XAPM11 / XAPM15 ** / XAPM21 / XAPM14 / XAPM22 ** / XAPM24 / XAPM25 ** / XAPJ11 / XAPJ12 ** / XAPJ14 / XAPJ15 ** / XAPH1201 / XAPG11 / XAPG1201 / XAPG1501 отверстие 22,5 мм; со спецификацией H29 (например, XAPM11H29) эти коробки предназначены для кабельного ввода ISO 20, диаметр отверстия 20,5 мм.
Коробки XAPM31 / XAPM32 ** / XAPM34 / XAPM35 ** / XAPM44 / XAPM45 ** предназначены для кабельного ввода PG 21 диаметром 28,3 мм. согласно спецификации H29 (например: XAPM3204H29) эти коробки предназначены для кабельного ввода ISO 25, диаметр отверстия 25,5 мм.
Коробки XAPM54 и XAPM55 ** предназначены для сальников PG 29, диаметром 37 мм; со спецификацией H29 (например: XAPM54H29) эта коробка предназначена для кабельного ввода ISO 32, диаметр отверстия 32,5 мм.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: