Trying to set up ATV58 for Auto Restart, after a fault or power loss.
Product Line:
Altivar 58
Environment:
All
Cause:
Need to set up Auto Restart
Resolution:
NOTE: This function allows an automatic restart of the drive controller if the cause of the fault has disappeared and a run command is maintained. It also allows the drive to restart after a power loss Please make sure that this condition is safe for your application. Auto restart does not restart the drive for all of the fault conditions. With certain faults the drive controller must be reset by cycling power.
Unlock the keypad. Proceed to menu # 6 (FLt or fault menu) and press Enter. The first choice will be Auto Restart (ATR). Change this from no to yes.
NOTE: Please refer to the documentation associated with the product for further information, cautions or warnings that may apply to this issue.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.