Пошук серед найпопулярніших питань
Для чего внутри блока контроля и управления Micrologic аппаратов Masterpact NT/NW используется элемент питания (батарейка)? Будет ли Micrologic работать корректно после разряда этой батарейки?
Батарейка внутри Micrologic используется для питания светодиодов сигнализации на лицевой панели Micrologic, а также обеспечивает функционирование часов и календаря Micrologic при отключении Masterpact NT/NW. Срок службы этой батарейки составляет 10 лет, при этом она никак не влияет на работу защит. Питание Micrologic производится не от батарейки, а от встроенного в аппарат Masterpact NT/NW трансформатора тока. В случае разряда элемента питания, Micrologic будет по-прежнему обеспечивать срабатывание защит в соответствии с уставками. В случае необходимости можно заказать новый элемент питания (референс для заказа – 33593). Порядок замены элемента питания показан в руководстве по эксплуатации блоков контроля и управления Micrologic.
Опубліковано для:Schneider Electric Украина
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: