Пошук серед найпопулярніших питань
Почему в Citect SCADA открытие некоторых графических страниц занимает длительное время (3 секунды и более)?
Дело в том, что Citect SCADA не закончит открывать страницу до тех пор, пока не получит значения для всех переменных тегов на этой странице. Страница, отображающая большое число переменных, либо переменные с контроллера, на котором сконфигурировано большое число переменных, может загружаться длительное время. Чтобы решить эту проблему можно использовать функцию опроса в фоновом режиме. Откройте в Sitect Studio-> Topology -> I/O Devices -> Background Pool = TRUE. Там же можно задать фоновую скорость, хотя значение по умолчанию равное 30 сек подходит в большинстве случаев.
По сути опрос в фоновом режиме при запуске подписывает сервер ввода/вывода на все теги устройства с уменьшенным интервалом. Это гарантирует, что у сервера ввода вывода всегда есть актуальный кэш для всех тегов, позволяя ему без задержки отвечать на запросы подписки со стороны клиентов и позволяя страницам открываться мгновенно.