ION6200 инсталлирован в сети 10 кВ. На дисплее прибора ION6200 напряжения и мощности отображаются корректно, а по сети связи Modbus --- совсем неправильно. В чём причина и что можно сделать?

Приборы ИОН6200 имеют следующую особенность:
Для правильной передачи по ModbusRTU данных напряжений, токов и мощностей эти данные «шкалируются». Т.е., число умножается на коэффициент от 0,001 до 1000.
Это связано с передачей данных параметров в 16-ти битном формате. При этом, максимальное десятичное число может быть 65535.
Шкалирование используется для правильной передачи наибольшего количества значащих цифр.
«По-умолчанию» для напряжений поставлен множитель «10».
Если передаваемая величина больше 6553, то при домножении на 10 получается двоичное число больше 16-ти разрядов. А передаваться будет только остаток (16 бит).
Поэтому для правильной передачи данных напряжений, токов и мощностей по ModbusRTU надо записать в прибор ИОН6200 правильные коэффициенты шкалирования. А на приёмной стороне надо пересчитать параметры в правильные величины, разделив на тот коэффициент, на который умножали.

Для измерения напряжений 10 кВ подойдёт множитель 1 (соответствует цифре 3 в регистре 44012).
Для мощностей 10 мВА тоже подойдёт коэффициент 1(соответствует цифре 3 в регистре 44015).
Для токов 1000 А подойдёт коэффициент 10 (соответствует цифре 4 в регистре 44013).

Подробное руководство вы можете найти в описании протокола ModbusRTU для ИОН6200. (См. файл «Modbus_6200.pdf»)
Наиболее важна, в данном случае, таблица в приложенном файле «Шкалирование.jpg».

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: