undefined [object Object]
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
Как выгрузить проект из HMI панели в Vijeo Designer?

В зависимости от типа панели для ее программирования может применяться Vijeo Designer, Vijeo Designer Basic или Vijeo Designer Lite. Для старых панелей применялся XBTL-1000.

Vijeo Designer Lite и XBTL-1000 полностью поддерживают выгрузку проектов из панели при условии что версия, использовавшаяся для загрузки проекта, не старше версии, используемой для выгрузки. При этом проект, загруженный в панель из XBTL-1000 нельзя выгрузить с помощью Vijeo Designer Lite и наоборот.

Vijeo Designer и Vijeo Designer Basic не поддерживает выгрузку проектов в явном виде, однако при программировании панели есть возможность загрузить в панель резервную копию и потом выгрузить ее в Vijeo Designer. Для этого в панели должна быть установлена карта Compact Flash либо USB-накопитель. В Vijeo Designer в свойствах панели в разделе Download нужно установить опцию Include Editor Project – Enabled. В окне Data Locations для пункта Data Files/Forms необходимо выбрать Secondary Drive (соответствует карте Compact Flash) или Optional Drive (соответствует USB-накопителю). Начиная с версии Vijeo Designer 6.0 без этого нельзя выбрать опцию Include Editor Project – Enabled (в версиях до 6.0 если оставить Data Files/Forms = Main Drive, выгрузить проект будет нельзя). Для выгрузки проекта в Vijeo Designer в окне Vijeo-Manager нужно выбрать пункт Upload Editor Project.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: