Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the IP (Internal Protection) rating of the NetShelter SX, SV and CX cabinets?

Article available in these languages: Русский

Issue:
Internal Protection (IP) rating of the NetShelter SX, SV and CX cabinets is required.

Product Line:
NetShelter SX, NetShelter SV, NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:

IP ratings are used to determine how large an object, or liquid, may pass through the side panels or roof of a cabinet.  For example a product that has a rating of IP44 when interpreted means that the product is protected against solid objects that are bigger than 1mm and water splashing from all directions.


Resolution:

NOTE: The NetShelter "AR" cabinets have not been independently tested to IEC 60529 standards for Internal Protection.

As stated above "cabinets have not been independently tested to IEC 60529 standards"
This includes: AR3100, AR3104, AR3107, AR3130, AR3140, AR3150, AR3157, AR3300, AR3305, AR3340, AR3347, AR3350, AR3357, AR3200, and AR3810, AR2400, AR2401, AR2400FP1, AR2480, AR2500, AR2580, AR2407, AR2487, AR2507, AR2587, AR2200, AR2280, 403AR4000MV, AR4018A, AR4018IA, AR4024A, AR4024IA, AR4038A, AR8IA.



Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

  • Почніть тут!

    Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.

  • Звернутися до служби підтримки

    Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.

  • Де придбати?

    Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

  • Переглянути відповіді на поширені запитання

    Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.

Я хочу отримувати новини й комерційну інформацію від компанії Schneider Electric і її дочірніх підприємств через електронні засоби зв’язку, зокрема електронною поштою. Я також даю згоду на збір інформації про мою взаємодію з отриманими електронними листами, зокрема відкриття й натискання елементів (через вбудовані в зображення приховані пікселі), для оцінки ефективності й удосконалення повідомлень. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.