Пошук серед найпопулярніших питань
Где найти программу для ноутбука для проверки реле VIP 300? Не будешь же для проверки одного реле покупать переносной тестер VAP за тысячу евро
Как написано в Руководстве по эксплуатации для RM6, испытательный разъем предназначен исключительно для подсоединения блока VAP6, который используется для проведения быстрого упрощенного тестирования реле.
То, что на передней панели VIP300 - разъем 9-pin - это не COM-порт, а разъемное соеднение для подключения устройства VAP6.
То, что на передней панели VIP300 - разъем 9-pin - это не COM-порт, а разъемное соеднение для подключения устройства VAP6.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: