Пошук серед найпопулярніших питань
Что такое модель OSI промышленной сети?
Сетевая модель OSI (open systems interconnection basic reference model— базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем).
Промышленные сети связи используют только уровни 1, 2 и 7 и концепт профиля.
Исключением является Ethernet TCP-IP, использующий также уровни 3 и 4.
- Уровень 1, который называется физическим, описывает оборудование сети: характеристики используемой среды, форму передаваемых сигналов и связность.
- Уровень 2, канальный уровень, выполняет две функции:
Контроль доступа в среду: предоставление устройствам права передавать данные.
Контроль канала: концепция адресации, исправления ошибок и управление потоком данных.
- Уровень 3, сетевой уровень, используется для установления связи между различными сетями. Пример использования: Internet
- Уровень 4, транспортный уровень, отвечает за управление доставки сообщений от одного устройства к другому и также используется Internet
- Уровень 5 используется для организации и синхронизации обмена данными между пользователями.
- Уровень 6 используется для преобразования данных в формат, позволяющий объектам разного типа работать друг с другом.
- Уровень 7, прикладной уровень, определяет язык и общую семантику
Концепт профиля был наложен на модель OSI, чтобы убедиться во взаимозаменяемости устройств посредством стандартизации их функций.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: