Позволяют ли приборы iEM3155 iEM3255 производить подсчёт количества импульсов от какого-либо другого измерительного прибора с импульсным выходом? И как смотреть эти данные?
Приборы iEM3155 и iEM3255 имеют встроенный счётчик количества импульсов поступивших на дискретный вход от любого датчика импульсов типа "сухой контакт".
В качестве датчиков могут выступать счётчики электроэнергии, газа, пара, другших энергоносителей, давления и т.д..
Для активации этого в iEM3155 и iEM3255 надо настроить режим работы дискретного входа "Input Metering" (с панели прибора) выбрать порт "Digital Input 1".
Так же надо задать константу "Pulse Weight"
"Pulse Weight" --- дословно "вес импульсов", определяет количество поступивших на дискретный вход импульсов для изменения значения в регистре 3358 на 1-цу).
Количество импульсов можно прочитать в Modbus-регистре №3558 приборов iEM3155 / iEM3255.
Для этого можно воспользоваться, например, любым ПО, позволяющим вести опрос регистров Modbus, либо прибором Link150/Com'X (имеющим эту возможность на страницах встроенного WEB-сайта),
либо системой мониторинга EcoStruxure Power Monitoring Expert.

Schneider Electric Україна

Вкладення
iEM3150-3155_RU-KZ.pdf [1.83 MB]
iEM3250-3255_RU-KZ.pdf [2.42 MB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: