Какой диапазон мощности имеет оптимальная серия блоков питания ABL?Серия блоков питания Phaseo Optimum в свой состав включает 4 блока питания с выходной мощностью от 60 Вт (5 А при 12 В) до 144 Вт (3 А при 48 В).
Опубліковано для:Schneider Electric Україна