Импульсные источники питания Phaseo Universal имееют в своём составе четыре блока питания с однофазным и двухфазным подключением и перекрывают диапазон мощностей от 72 Вт (3 А при 24 В) и до 480 Вт (20 А при 24 В). Так же в состав серии входят два блока питания с трёхфазным подключением, которые имеют мощность 480 Вт (20 А при 24 В) и 960 Вт (40 А при 24 В).