Подберите следующее решение: блок питания ABL + функционыльный модуль ABL для обеспечения поддержания питания на выходе тока в 30А (24 В) в течение 7 мин?
Для решения поставленной задачи необходимо следующие оборудование:
1. Импульсный источник питания ABL8WPS24400 (40 А при 24 В) или ABL4WSR24300 (30 А при 24 В)
2. Блок контроля аккумуляторного модуля ABL8BBU24400 (40 А)
3. Аккумуляторный модуль ABL8BPK24A12 (12 А/ч)
4. Аккумуляторный модуль ABL8BPK24A12 (12 А/ч)

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: