Пошук серед найпопулярніших питань
Как осуществить доступ к PLC через сеть в среде программирования UnityPro?
Шаг | Действие | ||||||
1 | Активируйте команду PLC ® Set address (Установка адреса), которая отобразит соответствующий экран. | ||||||
2 | В поле Address введите адрес нового ПЛК. | ||||||
3 | В выпадающем меню Media выберите тип связи, который Вы хотите использовать. | ||||||
4 | При желании Вы можете изменить:
| ||||||
5 | Вы можете протестировать соединение, нажав на кнопку Test Connection . | ||||||
6 | Нажмите OK для подтверждения. |
Окно установки адреса
Окно, которое позволяет получить доступ к новому ПЛК (Set Address) изображено в файле «FA175363_Set_Address».
Описание параметров
В следующей таблице описано окно Set Address .
Параметр | Описание |
PLC | Поле идентификации ПЛК: текущий адрес ПЛК (по умолчанию, адрес физически соединенного с терминалом ПЛК) и тип выбранного соединения. Нажав на кнопку Communication Parameters, Вы получаете доступ к коммуникационным параметрам ПЛК. |
Simulator | Поле идентификации симулятора: адрес и тип выбранного соединения. Нажав на кнопку Communication Parameters, Вы получаете доступ к коммуникационным параметрам симулятора. |
Bandwidth | Нажмите на кнопку Bandwidth , чтобы отобразить окно Online Mode Services Bandwidth . |
Test Connection | Кнопка, которая позволяет выполнить тест соединения, не закрывая окно Set Address . |
Синтаксис сетевого адреса
Синтаксис сетевого адреса документирован в справочном руководстве
Architecture and Communication Services.
В следующей таблице описаны различные авторизированные адреса в соответствии с платформами и поддерживаемыми средствами.
Платформа | Поддержка | Синтаксис адреса | |
Premium | Uni-Telway | SCP01 | X-Way |
Uni-Telway | UNTLW01 | X-Way | |
Fipway | FIP01, FIP02, FPP2001 | X-Way | |
Fipio | FIP01, FIP02, FPP2001 | X-Way | |
PCIway | PCIWAY01, PCIWAY02 | X-Way | |
Ethway | ETHWAY01, ETHWAY02 | X-Way | |
XIP | XIP01 to XIP09 | X-Way | |
Ethernet IP | TCP / IP | IP адрес или | |
USB | USB | неявный; нет необходимости в адресе, | |
Modbus Plus | MBPLUS01 to MBPLUS04 | Адрес Modbus Plus | |
Симулятор | Ethernet | TCP / IP | IP адрес;Индекс ** |
Сноски | **: "Индекс" это индекс Modbus Plus, оговоренный в мосте Modbus Plus, который Вы хотите пересечь. Примечание: Вы должны использовать кавычки, когда адрес включает символы, отличные от цифр, точек или точек с запятой. Это используется, чтобы избежать анализа этого адреса с точки зрения синтаксиса. |