Да. Платформа автоматизации Modicon Quantum поддерживает протокол IEC60870-5-104.
Модули:
PTQ-104C IEC-60870-5-104 Client
PTQ-104S IEC-60870-5-104 Server
созданы для работы с использованием протокола IEC60870-5-104.
Эти модули созданы , разработаны и поддерживаются фирмой ProSoft Technology и могут быть применены в составе модулей контроллеров Quantum.
Также в шасси расширения x80 в системе Modicon Quantum Ethernet RIO ( а также в системе Modicon M580 и Modicon M340) могут быть установлены модули BMXNOR0200H (производства Schneider-Electric) , предназначенные для работы по протоколу IEC-60870-5-104 Client или IEC-60870-5-104 Server. ( см. документ "Modicon M340 RTU BMX NOR 0200 H Module User Manual").
Также в шасси расширения x80 в системе Modicon Quantum Ethernet RIO ( а также в системе Modicon M580 и Modicon M340) могут быть установлены модули BMXNOR0200H (производства Schneider-Electric) , предназначенные для работы по протоколу IEC-60870-5-104 Client или IEC-60870-5-104 Server. ( см. документ "Modicon M340 RTU BMX NOR 0200 H Module User Manual").