Пошук серед найпопулярніших питань
Как в Modicon М340 выполнить запись и чтение с карты памяти BMXRWS128MWF средствами контроллера?
Для контроллера BMX342020 необходима карта BMXRMS128MPF.
Карта памяти BMXRWS128MWF предназначена для модуля BMXNOR0200H и служит для записи параметров Web Designer.
Если речь идёт о карте памяти для контроллера BMXRMS128MPF,
то тогда документацию для этой карты можно найти в каталоге 2012 года «Платформа автоматизации Modicon M340» на странице 1/7.
Вместо карты памяти BMXRMS 008MP(входит в стандартрую комплектацию каждого процессорного модуля)
в процессорных модулях BMXP34 2000/2010/20102/2020/2030/20302 можно использовать карту памяти BMXRMS 008MPF.
Эта карта памяти в дополнение к возможностям стандартной карты BMXRMS 008MP, указанной на стр. 1/6, имеет:
- Область хранения файлов: эта область до 8 Мб (с картой BMXRMS 008MPF)
- или до 128 Мб (с картой BMXRMS 128MPF) позволяет управлять файлами:
- по FTP с сохранением любых, определённых пользователем документов
- Word, Excel, PowerPoint или Acrobat Reader (например, руководства по эксплуатации, монтажные схемы и т.д.).
Должен быть блок с наличием FTP, например блок BMXNOE0110;
- по EFB пользовательской функции блок-массивов дополнительных данных (например, данные о продукте, рекомендации производителя и т.д.)
Развернутый вопрос и ответ с выдержками из документации приведен в файле «Case_03925310».