Where are the Trip Codes or Fault codes description listed for the ATV212 BACnet MSTP Communication Protocol?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Trip Codes or Fault codes descriptions for the ATV212 BACnet MSTP Communication Protocol.

Product Line:
ATV212 Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Can not find information

Resolution:
The ATV212 Modbus manual has the Trip codes description listed. It is the same for Bacnet.
ATV212 Modbus manual part number S1A53844.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: