Issue
The purpose of this resolution is to inform TwidoPort 499TWD01100 product users that the Exec has been upgraded to version 3.02.
Twidoport modules would randomly lose their IP address or go into Kernel mode and require user intervention to become operational again. A lost IP address could be recovered by power cycling the module. To recover from a Kernel Mode failure, a Telnet login would be required to put the module into Run.
Product Line
Twidoport 499TWD01100
Resolution
Version 3.02 is more tolerant of Broadcast traffic (ARP, NetBIOS, IPX/SPX, NetBEUI) than previous Exec versions. If the tolerance levels are reached within the module. the unit will reboot without user intervention.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.