Пошук серед найпопулярніших питань
STBXTS6610 Connector Pinouts
Issue
The purpose of this resolution is to document pinouts for the STBXTS6610 HE10 connector used with the STBDDO3705 16 Channel Outpiut module.
Product Line
Advantys, STB
Resolution
Causes and Fixes
See Facts and Changes for pinout information.
Legacy KB System (APS) Data: RESL190495 V1.0, Originally authored by WeDa on 12/29/2007, Last Edited by WeDa on 12/29/2007
Related ranges: Advantys STB
Опубліковано для:Schneider Electric Україна
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: