Пошук серед найпопулярніших питань
What is the pinout to the RS485 cable needed to connect an M340 to a Unity Quantum RJ45 modbus port?
Note: If the cable is 10 feet or longer a 120 ohm resistor will be needed across pins 1 and 2 on the Quantum side as well as pins 4 and 5 on the M340 side.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: