Goals and Symptoms
What is the % voltage drop on the sinus filter both full load and other load?the data in catalog is less than 10%,not note the load,
Facts and Changes
ATV71
Causes and Fixes
About the voltage drop, the sinus filter is only a inductance the calculation is base of LWI.
L value of inductance
W value of frequency
I value of current.
10% is calculated for M3 at 100 Hz.
Legacy KB System (APS) Data: RESL202270 V1.0, Originally authored by GiVa on 05/12/2010, Last Edited by GiVa on 05/12/2010
Related ranges: Altivar 71
Опубліковано для: Schneider Electric Україна




Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.