Пошук серед найпопулярніших питань
Which meters can ION Setup extract DGD log information from?
Issue
Retrieving DGD logs from ION meters when troubleshooting issues.
Product
ION Setup, ION6200, ION7300, ION7330, ION7350, ION7400, ION7500, ION7550, ION7600, ION7650, ION7700, ION8300, ION8400, ION8500, ION8600, ION8650, PM8000
Environment
ION Setup
Resolution
ION Setup can extract DGD logs from ION7400, ION7500, ION7550, ION7600, ION7650, ION8300, ION8400, ION8500, ION8600, ION8650, PM8000 meters.
It cannot extract DGD logs from ION6200, ION7300, ION7330, ION7350, ION7700 meters.
Опубліковано для:Schneider Electric Украина
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: