What is the SCR Snubber part number for an ATV61HC16N4 thru ATV61HC63N4 or ATV71HC13N4 thru ATV71HC50N4 drives?

Issue:
What is the SCR snubber part number for an ATV61/71 drive?

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71

Cause:
Part number needed to order part.

Resolution:
VX4A1200 for Frame sizes 11 - 15
ATV61HC16N4 thru ATV61HC63N4 or ATV71HC13N4 thru ATV71HC50N4?

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: