Как изменяется срок службы батарей при повышенной температуре?

Считается, что оптимальная температура для работы свинцово-кислотных батарей (VRLA) составляет 25 градусов Цельсия. С повышением температуры на каждый градус происходит сокращение ресурса батарей примерно на 10%. С другой стороны, происходит увеличение емкости батарей при повышении температуры, что означает большее время автономной работы при большей температуре окружающей среды.
При хранении батарей: чем ниже температура, тем лучше  (условия хранений и диапазон температур следует уточнять для конкретного комплекта батарей). Полностью заряженные батареи при хранении разряжаются примерно на 5% за месяц (при температуре 25 градусов Цельсия). При температуре хранения 35 градусов Цельсия происходит их саморазряд с большей скоростью – 10% в месяц.
Нужно  всегда помнить,  что повышенная температура окружающей среды может негативно сказываться на работе оборудования.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: