undefined undefined
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
Какой эффект оказывает влажность на IT оборудование?

В случае поддержания в серверной комнате или центре обработки данных контролируемой относительной влажности в требуемом диапазоне наблюдается положительный эффект на работу оборудования. Наличие влаги в воздухе существенно влияет на процесс образования электрических зарядов (статическое электричество).
При более высокой влажности воздуха уменьшается вероятность появления электрических разрядов, которые могут повредить чувствительное компьютерное оборудование. Например, при ходьбе по незаземленному фальшполу в помещении с относительной влажностью 80% накапливаемые заряды могут иметь потенциал порядка 250В. В той же ситуации, но при снижении влажности до 20% может возникать потенциал свыше десяти тысяч вольт. Столь высокое напряжение может привести к возникновению электрических разрядов, которые влияют на работу оборудования.
С другой стороны, слишком высокая влажность может привести к повышению риска повреждения оборудования из-за влажности. По этой причине для IT оборудования указывается диапазон относительной влажности без образования конденсата. При высокой влажности могут быть эффекты повышенного замятия бумаги в принтерах и других печатающих устройствах.
Одним из основных регламентирующих документов в области стандартов на окружающую среду в серверных комнатах  является ASHRAE.  Рекомендации относятся к разным типам оборудования, типам комнат с учетом максимальной точки росы.
Дополнительную информацию можно получить в Научной Статье № 58 (White Paper 58)
www.apcmedia.com/salestools/NRAN-5TV85S/NRAN-5TV85S_R2_EN.pdf

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: