Пошук серед найпопулярніших питань
Где производить измерение влажности в серверных комнатах и центрах обработки данных?
Производители компьютерного оборудования указывают допустимые диапазоны температур и влажности, основываясь на измерениях этих показателях на входе воздушного потока в эти устройства. По этой причине эта область оказывается важной при обеспечении соответствующей относительной влажности и температуры.
Обычно компьютерное оборудование забирает более холодный воздух спереди. Выходящий из оборудования воздух имеет более высокую температуру и меньшую влажность. Однако, точка росы (при этой температуре происходит конденсация водяного пара из воздуха) при этом остается неизменной. Связано это с особенностью работы оборудования: происходит выделение тепла при работе, что приводит к повышению температуры без добавления дополнительной влаги в воздушную среду. По этой причине концепция единой точки росы в серверной комнате в целях управления влажностью находит применение при регулировании влажности.
Измерение уровня влажности на выходе из компьютерного оборудования не требуется, поскольку не влияет на доступность этого оборудования. Поскольку измерения для каждого компонента оборудования затруднительны, то при установке оборудования в шкафы производят замеры в верхней части шкафа примерно на уровне 1/3 его высоты. Это именно та область, где могут наблюдаться наибольшие отклонения по влажности. Это область также удобна для измерения температуры входящего воздуха.
Для измерений используются датчики температуры и влажности. Информация от датчиков передается в систему мониторинга и контроля. Если влажность выходит за допустимые границы, то происходит оповещение, возможно подключение систем, контролирующих влажность в серверной комнате.
Большинство серверных комнат оснащают системами контроля окружающей среды ( кондиционеры имеют возможность контролировать не только температуру, но и влажность). Такие системы также оснащаются датчиками измерения, что позволяет обеспечить прецизионный контроль окружающей среды. Показания с датчиком могут быть также переданы в системы мониторинга более высокого уровня.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: