Пошук серед найпопулярніших питань
можно ли использовать в качестве преобразователя напряжения трансформатор напряжения с классом точности 3 (а не 3Р) для подключения терминала Sepam для организации защиты нулевой последовательности?
Требования к измерительным трансформаторам напряжения для Sepam ничем не отличаются от требований к ТН для обычной релейной защиты. Следует иметь в виду, что трансформатор напряжения при аварийном режиме (в данном случае однофазное замыкание на землю) должен оставаться в классе точности. А это зависит как от выбранного Вами трансформатора напряжения, так и от его нагрузки на вторичных обмотках.
Опубліковано для:Schneider Electric Украина
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: