Возможна ли правильная работа Compact NSX со стандартным мотор-редуктором MT без контакта SDE?

Контакт SDE необходим в случае реализации автоматического или дистанционного возврата мотор-редуктора в исходное положение.
Для АВ Compact NSX с мотор-редуктором существуют 3 варианта стандартных схем управления приведенных в Каталоге (см. фрагмент во вложении).

При отключении АВ расцепителем напряжения или кнопкой ручного управления на корпусе мотор-редуктора он переходит в положение TRIP (расцеплено).
Возврат из этого положения в положение Отключено может выполняться мотор-редуктором (с одновременным взводом пружин) в режиме работы мотор-редуктор "Auto"
или вручную рукояткой взвода пружин в режиме работы мотор-редуктора "Manual". При разработке схемы управления необходимо обоснованно выбрать режим возврата
мотор-редуктора в исходное положение. Для схем управления где расцепители напряжения используются в основном для ускорения переключений и предотвращения
несанкционированного ручного управления АВ (например АВР) можно рекомендовать использовать Автоматический возврат.
Для схем где расцепители напряжения используются для отключения АВ внешними защитными реле (например Vigirex или Vigilohm) - Дистанционный или Ручной.
При отсутствии в схеме расцепителя напряжения MN или MX также рекомендуется схема с автоматическим возвратом для приведения аппарата с мотор-редуктором
в положение готовности к работе сразу после перевода переключателя режима мотор-редуктора из положения "Auto" в положение "Manual". В противном случае
обслуживающему персоналу необходимо обязательно выполнить взвод пружин привода рукояткой (при нахождении аппарата в положении TRIP после отключения кнопкой
на корпусе мотор-редуктора) или аппарат не будет включен мотор-редуктором дистанционно без индикации какой либо неиправности.

Для схем управления где используется Автоматический или Дистанционый возврат, контакт SDE применяется для предотвращения возврата аппарата приводом из положения TRIP
при отключении защитой (расцепителем Micrologic или блоком Vigi) в положение Отключен и соответственно повторного включения на неисправную линию/нагрузку.
Возврат автоматического выключателя в положение Отключен и обеспечение возможности его последующего включения должны выполняться обслуживающим персоналом
электроустановки после выявления и устранения причины аварийного отключения. В этом случае его применение обязательно как для автоматических выключателей Compact NSX,
так и для выключателей-разъединителей Compact NSX NA.

Для схем управления с ручным возвратом установка контакта SDE не является обязательным. При необходимости он может применяться для сигнализации
аварийного отключения аппарата вследствии электрического повреждения в отходящей линии/нагрузке и не подключаться к цепям питания мотор-редуктора.


Schneider Electric Україна

Вкладення

Compact NSX - MT - connection circuit diagrams.pdfCompact NSX - MT - connection circuit diagrams.pdf [88.97 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: