Пошук серед найпопулярніших питань
Можно ли защитить трансформатор 25 кВА с помощью комбинации Реле Sepam 1000 T20 и трансформатора тока 100/1 с классом точности 5P20?
1. В Sepam диапазон уставок возможен от 0.1 In.CT. Если берем ТТ 100/1, то получаем минимальную уставку 10 А.
2. Если использовать трансформаторы типа LPCT, то они для Sepam имеют фиксированный выход - 22,5 mV для In. In можно задать в пределах от 25 А. Т.о. уставка от 2.5 А.
3. Защита силового трансформатора осуществляется от токов короткого и от перегрузки.
Уставка по току КЗ отстраивается от КЗ на выводах обмотки 0.4 кВ. Необходимы параметры трансформатора, но, скорее всего, по отсечке пройдет.
Если попробуем расчитать перегрузку: Iс.з = (kн * k сзп / kв ) * Iраб.макс.
Для 63 кВА Iс.з = (1.1 * 1.1 / 0.935) * (63 / 1.732 * 10) = 4.7 А - защитить можно, если использовать ТТ с In=25А, но требуется дополнительно провести проверку по чувствительности защиты.
Для 25 кВА Iс.з = (1.1 * 1.1 / 0.935) * (25 / 1.732 * 10) = 1.9 А - т.е. защиту от перегрузки осуществить невозможно.
Опубліковано для:Schneider Electric Украина
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: