Какое напряжение питания на выходе инжектора NBAC0303 Power over Ethernet для NetBotz 355/455?
Некоторые продукты серии NetBotz, как-то: NetBotz 355/455,  NBWL0456 – со встроенной камерой, - могут использовать технологию Power over Ethernet (PoE). Использование такой технологии позволяет передавать по витой паре не только данные, но и питание для подключенного устройства. Номинальное напряжение составляет 48В постоянного тока
PoE позволяет использовать устройство NetBotz с поддержкой PoE в сочетании с коммутатором Ethernet без PoE. Инжектор имеет переходной шнур для подключения к сети электроснабжения (100–250 В переменного тока на входе и 48 В постоянного тока на выходе). Таким образом на выходе инжектора напряжение составляет 48Vdc.
Порядок подключения инжектора.
1.Один конец кабеля Ethernet подключается к порту Ethernet управляющего устройства.
2. Другой конец кабеля подключается к порту LAN - DC на устройстве Injector.
3. Еще один кабель Ethernet подключается к порту LAN на устройстве Injector.
4. Другой конец этого же кабеля Ethernet подключается к настенной розетке Ethernet или к концентратору Ethernet.
5. Гнездовой конец соответствующего шнура питания подключается к разъему питания на устройстве PoE Injector.
6. Штекер соответствующего шнура питания подключается к заземленной розетке электросети.
Такое подключение обеспечивает преобразование переменного напряжения  в постоянное адаптером и передачу питающего напряжения на управляющее устройство (пункт 1). Соответствующие кабели Ethernet (пункты 1-4) обеспечивают передачу данных между устройством NetBotz и сетью LAN.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: