Возможно ли увеличить количество точек для BMXP342020 до 1500 входов/выходов?
Для M340 процессора BMXP342020 поддерживает до 1024 каналов дискретных входов и выходов.

Данное количество входных и выходных сигналов определяется адресным пространством при прямом обращении к периферии.
Возможно осуществить связь, с удаленной периферией используя сети или шины.

Вы можете вставить к примеру модуль BMXNOE100 поддерживающий сеть Ethernet TCP/IP Modbus и используя коммуникационный процессор BMXRPA0100.
Подробно описано в рубрике «часто задаваемые вопросы» (FAQ) FA167028 (это ссылка)
Используя сети или шины можно расширить количество подключаемых дискретных входных и выходных сигналов,

Должны Вас предостеречь от ошибок.
При проектировании необходимо не просто знать количество сигналов,
но и учитывать необходимое время реакции по тем или иным сигналам
и многие другие особенности построения системы.


В приложенном файле "Case_14205439" (это ссылка) развернутый вопрос и ответ.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Case_14205439.rar [168.51 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: