BMXFTW308S cable diameter
Issue
This Resolution explains the maximum diameter for the BMXFTW308S cable.



Product Line
BMXFTW308S



Resolution
The cable diameter is 11.2mm.


The BMXFTW308S cable is a shielded cable used with  the M340 I/O modules.
It has a 28 pin terminal block on one end and color-coded flying leads on the other end.





Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: