SCADA IONEnterprise / SPM7 / PME7__Как настроить опрос данных по Modbus RTU / Modbus TCP оборудования не прописанного в системе изначально ?
Для подключения к SPM7 произвольного устройства с протоколом Modbus RTU/TCP рекомендуется
использовать программу ModbusDeviceImporter (запускается из меню ManagementConsole  ).
Инструкции по ModbusDeviceImporter (MDI) есть в руководстве пользователя SPM7.

Там всё достаточно просто:
Надо с помощью ПО MDI создать тип устройства,
прописать modbus-регистры (Меню "Edit") параметров текущих измерений в соотвествии с описанием протокола Modbus подключаемого прибора ,
Сохранить файл,
Добавить тип устройства (Меню "Tools/ADD Device Type"),
Добавить поддержку при создании главной диаграммы
Экспортировать в формат ION
Сохранить ION Handles в файл
(См приложенный скриншот ).
После этого можно будет :
-- в ManagementConsole добавить устройства данного типа,
-- в Vista настраивать вывод на экран данных текущих измерений, прописанных с помощью MDI
-- в Designer, (открыв виртуальный процессор VIP) , настраивать математическую и статистическую обработку данных текущих измерений и сохранение в журналах данных.

Schneider Electric Україна

Вкладення
MDI Create Device Type.png [14.51 KB]
Досліджуйте більше
Продукт:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Продукт: