Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Which Windows operating systems are compatible with the new MBX v8.1 driver suite.
The new MBX v8.1 driver suite is compatible with the following Windows operating systems:
MBX ComponentMBX DriverVirtual MBX DriverMBX Gateway DriverEthernet MBX Driver
Windows 8 (32 bits) x x x x
Windows 8 (64 bits) x * x x
Windows 7 (32 bits) x x x x
Windows 7 (64 bits) x * x x
Windows Vista (32 bits) x x x x
Windows Vista (64 bits) x * x x
Windows XP (32 bits) x x x x
Windows XP (64 bits) x * x x
Windows Server 2012 (32 bits) x x x x
Windows Server 2012 (64 bits) x * x x
Windows Server 2008 (32 bits) x x x x
Windows Server 2008 (64 bits) x * x x
Windows Server 2003 (32 bits) x x x x
Windows Server 2003 (64 bits) x * x x

* 64-bit Windows operating systems do not support Virtual MBX Driver technology. However, Cyberlogic has provided support for the operation of the Virtual MBX Driver in 64-bit operating systems using 32-bit Windows XP under Virtual PCs, if enabled by the 64-bit operating system.

Schneider Electric Україна

Which Windows operating systems are compatible with the new MBX v8.1 driver suite.
The new MBX v8.1 driver suite is compatible with the following Windows operating systems:
 
MBX ComponentMBX DriverVirtual MBX DriverMBX Gateway DriverEthernet MBX Driver
Windows 8 (32 bits)         x          x             x            x
Windows 8 (64 bits)         x          *             x            x
Windows 7 (32 bits)         x           x             x            x
Windows 7 (64 bits)         x          *             x            x
Windows Vista (32 bits)         x           x             x            x
Windows Vista (64 bits)         x           *             x            x
Windows XP (32 bits)         x           x             x            x
Windows XP (64 bits)         x           *             x            x
Windows Server 2012 (32 bits)         x           x             x            x
Windows Server 2012 (64 bits)         x           *             x            x
Windows Server 2008 (32 bits)         x           x             x            x
Windows Server 2008 (64 bits)         x           *             x            x
Windows Server 2003 (32 bits)         x           x             x            x
Windows Server 2003 (64 bits)         x           *             x            x
                             

* 64-bit Windows operating systems do not support Virtual MBX Driver technology. However, Cyberlogic has provided support for the operation of the Virtual MBX Driver in 64-bit operating systems using 32-bit Windows XP under Virtual PCs, if enabled by the 64-bit operating system.

 

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

  • Почніть тут!

    Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.

  • Звернутися до служби підтримки

    Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.

  • Де придбати?

    Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

  • Переглянути відповіді на поширені запитання

    Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.

Я хочу отримувати новини й комерційну інформацію від компанії Schneider Electric і її дочірніх підприємств через електронні засоби зв’язку, зокрема електронною поштою. Я також даю згоду на збір інформації про мою взаємодію з отриманими електронними листами, зокрема відкриття й натискання елементів (через вбудовані в зображення приховані пікселі), для оцінки ефективності й удосконалення повідомлень. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.