Единицы измерения мощности: разница кВА и кВт.

Активная мощность измеряется в кВт, а полная мощность измеряется в кВА.

ВА (Вольт-ампер)  / кВА(Киловольт-ампер) – единица мощности переменного тока и рассчитывается как произведение действующих значений тока в цепи (в амперах) и напряжения на ее концах (в вольтах).

Вт (Ватт) / кВт (Киловатт) – мощность, при которой за 1 секунду совершается работа равная 1 джоулю. Ватт измеряется мощностью постоянного электрического тока силой 1 А при напряжении 1 вольт.

Только часть полной мощности (в ВА) участвует в совершении работы. Остальная мощность переходит в тепло.
Исходя из выше сказанного, полная и активная мощность – разные физические величины.

Cos «фи» или коэффициент мощности это отношение активной мощности к полной. Его максимальное значение равно единице.
На примере источника бесперебойного питания (ИБП):
Полная мощность ИБП "APC Smart-UPS RT 5000 ВА 230 В" (SRT5KXLI) равна 5 кВА, а активная 4,5 кВт. Коэффициент мощности ИБП равен 0,9. Следовательно, использовать данный ИБП необходимо с нагрузкой не более 4,5 кВт.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: