Does a harsh environment BMXNRP0200 exist?
Product Line
M580
Resolution
A hardened version of the BMXNRP0200 module is not possible without a redesign, however we are able to conformal coat them.
Here are the different part numbers:
BMXNRP0200 = suitable for use in standard operating environments
BMXNRP0200C = suitable for use in standard temperature environments with pollution (gas, humidity, dust)
BMXNRP0200T = suitable for use in extreme temperature environments (-25...70 °C) with no pollution
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Does a harsh environment BMXNRP0200 exist?
Product Line
M580
Resolution
A hardened version of the BMXNRP0200 module is not possible without a redesign, however we are able to conformal coat them.
Here are the different part numbers:
BMXNRP0200 = suitable for use in standard operating environments
BMXNRP0200C = suitable for use in standard temperature environments with pollution (gas, humidity, dust)
BMXNRP0200T = suitable for use in extreme temperature environments (-25...70 °C) with no pollution
Опубліковано для: Schneider Electric Україна












Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.