Creation and usage of the DTX file in Unity Pro
Product Line:
Unity Pro
Resolution:
The DTX file is a very useful tool that allows the user to capture the current values stored in %MW as well as unlocated variables. The data stored in the DTX file can be used to restore process data after an outage or capture tuning tuning values for start up. You can make any number of DTX files which would allow you to introduce different process recipes .
The following video will demonstrate how to create and use the DTX file.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.