If you need higher resolution curve, you will have to use the envelop curve attached herewith, which give you the tripping range time for each current setting point. The tolerances of these curves and the tolerance given for the individual relay curves is +-20%.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
If you need higher resolution curve, you will have to use the envelop curve attached herewith, which give you the tripping range time for each current setting point. The tolerances of these curves and the tolerance given for the individual relay curves is +-20%.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна




Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.