ATV61/71: loc/rem


ПЧ ATV61/ATV71 могут находиться в двух режимах управления:
  • удаленном;
  • локальном.
Признак удаленного режима: индикация REM в правом верхнем углу выносного терминала:

































В удаленном режиме нужно настроить каналы задания (частота) и управления (СТАРТ/СТОП). Каналом задания может выступать аналоговый вход, коммуникационная шина или дискретный вход. В качестве канала управления может использоваться дискретный вход, коммуникационная шина.
В режиме локального управления ПЧ управляется с выносного терминала. Этот режим удобен для пусконаладки. Для длительной эксплуатации локальный режим неудобен. При пропадании силового напряжения и последующем восстановлении авторестарта ПЧ не произойдет.
Признак локального режима: индикация LOC в правом верхнем углу выносного терминала:





































Переключение режимов обычно производится кнопкой F4.
Для настройки кнопки F4 на переключение каналов нужно зайти в меню УПРАВЛЕНИЕ ЭП:
































и назначить на кнопку F4 функцию T/K:






























Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: