ATV312: привод битумного насоса - периодически возникает перегрузка по току. Как избежать данной ситуации?

Перегрузка по току в приводе битумного насоса возникает при увеличении момента сопротивления при прокачке битума. Это может быть вызвано из-за изменения температуры битума, например. Асинхронный двигатель, как правило, допускает кратковременную перегрузку. Если этот двигатель питается от ПЧ, то величина перегрузки определяется не только двигателем (его критическим моментом), но и максимально возможным током ПЧ.
Поэтому для такого привода, если возможны перегрузки, нужно выбирать ПЧ на типоразмер (или даже на два типоразмера) больше.

Например, для привода битумного насоса для двигателя 37 кВт с номинальным током 67.2 А можно выбрать:

ATV630D45N4 (максимальный длительный ток 74.5 А, режим перегрузки HD 150%)

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=ATV630D45N4

или следующий типоразмер.

В качестве альтернативы выбору более мощного ПЧ можно использовать так называемую "экскаваторную механическую характеристику". Эта характеристика изображена ниже.


























Эта характеристика состоит из двух участков: горизонтального и круто падающего. При превышении нагрузкой граничного значения привод начинает понижать скорость, поддерживая момент. Если момента, который развивает привод, достаточно для преодоления препятствия, то  момент сопротивления будет уменьшаться и привод вернется на исходную рабочую точку.

Такой режим характерен как для экскаватора (в грунте на пути ковша встретился валун), так и для битумного насоса.

Возможность реализации "экскаваторной характеристики" нужно проверять для выбранного типа ПЧ. ATV312, например, такой режим реализовать не может. Используйте ATV71 или ATV900.

Режим реализуется при помощи использования встроенной функции "ограничение момента".

ПЧ ATV61 и ATV600 также могут реализовывать экскаваторную характеристику. При этом нужно учесть, что перегрузка по току для ATV61 составляет 120%, а ПЧ ATV600 в режиме ND имеет перегрузку 110%.












Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: