How do you set up preset speeds on the Altivar 630 Process drive using the Somove Software?
Issue:
Can I use SoMove to set up preset speeds on the ATV630 drive?

Product Line:
Altivar ATV630 and ATV930 drives

Environment:
All

Cause:
Wants to setup preset speeds using somove software

Resolution:
Open Somove file
Goto Parameter Layout
Preset Speeds
PS2 set to LI3
SP2 set to 60hz.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: