What parameters can be added to the ATV630 MyMenu?
Issue:
Needs to add parameters to MyMenu on an ATV630.

Product line:
ATV630, ATV600, Altivar Process

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The MyMenu can only add parameters listed under the Complete Settings menu.  Other parameters, such as Motor Thermal State (THR) under the Display menu, cannot be added to the MyMenu.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: