ПЧ Altivar/УПП Altistart: корректная реализация шины Modbus при наличии у устройства разъема типа RJ-45

Большинство преобразователей частоты (ПЧ) и устройств плавного пуска (УПП) Schneider Electric для подключения к шине Modbus RTU оснащены разъемом типа RJ-45:





















При корректной реализации шины Modbus RTU нужно выполнить требования стандарта Modbus:
  • два терминатора (RC-цепочка 120 Ом + 1 нФ - при поляризации, 150 Ом - без поляризации) по краям шины;
  • трехпроводная схема (D1/D0 и COMMON).
Кабель Modbus должен быть экранированным. Экран кабеля должен присоединяться к клемме защитного заземления.
Поляризация шины не является обязательным условием. Поляризация позволяет избежать перенапряжений на входах приемопередатчика RS-485 при отсутствии обмена по шине и тем самым препятствует его выходу из строя.
Уточните в описании мастера шины Modbus, который Вы используете - можно ли активировать поляризацию шины при помощи DIP-переключателей или другим способом.
Schneider Electric производит изделия TWDXCAISO и TWDXCAT3RJ, которые позволяют реализовать терминирование и поляризацию шины.
Документация:

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=TWDXCAT3RJ

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=TWDXCAISO





















Для разъема типа RJ-45 подключение RC-цепочки (либо сопротивления 150 Ом)  является достаточно сложной задачей.

В данном случае нужно использовать тройники:























Также выпускается терминатор для шины Modbus RTU:

















Terminator.jpg

Schneider Electric Украина

Досліджуйте більше
Серія:
Altivar 71Altivar 61Altivar 12Altistart 22Altivar 212
Досліджуйте більше
Серія:
Altivar 71Altivar 61Altivar 12Altistart 22Altivar 212