undefined undefined
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
Необходимо подтверждение электромагнитной совместимости MB103.

Преобразователи типа MB103 чувствительны к электромагнитным волнам. Во вложении инструкция по эксплуатации от производителя Comem, где на стр.2 приведен список стандартов, которым соответствует данный преобразователь, IEC61000-4-3 в нем отсутствует (стандарт подтверждает устойчивость электронных устройств к влиянию волн в диапазоне 80МГц - 2ГГц), и отдельной строкой выделено предостережение: the MB 103 Temperature Control Unit must not be installed near sources of electromagnetic interference".  Таким образом, влияние электромагнитных волн на работу реле не является его недостатком. Стандарту IEC61000-4-3 так же не соответствуют и другие аналогичные температурные преобразователи, которые обычно поставляются в комплекте с трансформатором Trihal.

Schneider Electric Україна

Вкладення

MB103_1.pdfMB103_1.pdf [2.02 MB]
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: