To check the polarity of the CT after the meter has been installed, go to the DIAG (diagnostic) pages and check the CT REV display page. Refer to “EM1000/EM1200/EM1220 Power and Energy Meters Menu Hierarchy” on for more information.
Assuming that you are consuming power (import), check for one of the following conditions in the meter:
1. If the display shows L 1 or L 2 or L 3, then CT phase 1 or CT phase 2 or CT phase 3 is reversed and the corresponding CT phase must be corrected.
2. If the display shows L 12 or L 23 or L 32, then CT phases (1 and 2) or CT phases (2 and 3) or CT phases (3 and 1) are reversed and the corresponding CT phases must be corrected.
3. If the display shows L 123, then all the phases are reversed and must be corrected.
4. If the display shows L-, then no CTs are reversed.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.