ATV312: ошибка OLF - почему возникает?
ПЧ ATV312 осуществляет тепловую защиту двигателя путем оценки состояния (температуры) по тепловой модели двигателя.

Приведенный график иллюстрирует принцип действия тепловой защиты. По горизонтали - отношение тока двигателя к значению теплового тока.
По вертикали - время отключения в секундах.










































Обратите внимание: при работе на номинальном токе при частоте вращения 10 Гц ПЧ отключится с кодом OLF через 1200 с:














































При частоте вращения ниже номинальной двигатель с самовентиляцией обдувается менее эффективно по сравнению с номинальной частотой вращения. Поэтому даже при номинальной нагрузке (ток равен номинальному с шильдика двигателя) образующиеся потери перегреют двигатель. Для исключения такой ситуации тепловая защита учитывает скорость вращения.

Для корректной настройки тепловой защиты необходимо параметр теплового тока (SET/ITH) назначить на значение номинального тока двигателя (с шильдика - номинальный ток не вычисляется!).

Если в процессе работы привода происходит отключение ПЧ с ошибкой OLF - прежде всего проверьте настройку параметра ITH (SET). Если параметр настроен корректно - надо проверять нагрузку. Если ток в двигателе длительное время превышает номинальный или если ток близок к номинальному при низкой частоте вращения (см. выше) - меняйте условия работы.

Для информации:
Тепловое состояние двигателя, вычисляемое встроенной тепловой защитой ПЧ ATV312, не сохраняется в энергонезависимой памяти.
При выключении питания тепловое состояние двигателя (параметр THR в меню SUP-) сбрасывается на ноль.
Соответственно, при аварийном отключении ПЧ по перегреву двигателя (OLF) выключение ПЧ приводит к сбросу этой ошибки.

Внимание: существует опасность перегрева двигателя.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: