Looking for handle kit for B frame Powerpact breaker for through-the-door breaker operation?

Issue:

Throug the door handle kit for B Frame powerpact breaker.

Product Line:
PowerPact B breakers

Environment:
PowerPact B-Frame Moulded Case Circuit Breakers

Cause:
It is often necessary  operate breakers from outside of the enclosure they are installed in when they are not used in a Schneider panelboard

Resolution:

You can use the following;

LV426932 or LV426933

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Категорія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія:
Категорія: